This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:引脚输出为零

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210702/max3221-pin-output-is-zero

器件型号:MAX3221

大家好  

我根据说明书中推荐的电路图进行了测试、芯片12和16引脚连接到3.3V、当芯片8和13引脚连接到计算机的232串行端口时、输出电压正常、输出命令正常。 当我断开电脑232串行端口的连接时、芯片的 dout 输出电压为0。

问题是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。 断开 RIN 会激活自动断电功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    如果连接的电路允许自动断电-断开 RIN 引脚将激活器件的自动断电功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FORCEON 和 FORCEOFF (PIN8和引脚13)为高电平、 禁用自动断电功能  

    当 FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平时可禁用自动断电。 在自动断电增强功能被启用时、此器件在任一接收器输入上被施加一个有效信号时被自动激活。 当 RIN 输入未上电时、该器件可以自动关闭驱动器以节省功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    抱歉,我误读了原来的帖子-抱歉。

    您是否拥有原理图-如果可以看到此器件的原理图片段-我不需要整个系统-但此部件将会很有帮助、这样我就可以更快地了解设计是否正确。 我知道您是否不能这样做-但 RS-232组件在整个板上都相当标准化、所以它对您共享很有帮助-但 DOUT 不应该降为零、除非它被禁用-而且由于您仍然可以在某种程度上进行通信、一切都正常 已连接、我认为损坏概率不高-但我想再次检查启用方案。

    该问题是在多个器件上还是仅在1个器件上出现?

    是否还有任何其他问题?或者当您断开连接时输出关闭的问题? 如果这是系统中唯一的意外行为-为什么是问题? 电缆已连接-为什么需要从断开的电缆发出信号/  

    此致!

    帕克·道德森