Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
大家好、
客户正在评估 TCA9535。 以下是他们的使用方式:他们使用 TCA9535 以1KHz 的频率模拟六通道 PWM 以驱动2个 RGB LED。
请您确认:
Q1在仿真1KHz PWM 输出时、在 I2C 时钟为100KHz 和400kHz 时、TCA9535将低电平变为高电平的速度有多快?
如上所述、Q2需要六个通道来驱动 LED。客户可以通过 I2C 反转一个 I/O、并希望知道使用 I2C 反转全部6个 I/O 需要多长时间。
您的
不适用