This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:无输出

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211789/tmds181-no-output

器件型号:TMDS181

尊敬的先生

我们正在进行压力测试。 该继电器用于实现5芯串联热插拔、但未找到输出信号。 检查 HPD_SRC 具有3.3V 输入信号、但 HPD_SNK 没有3.3V 输出信号。 HDMI 连接无法检测端口连接信号。
原因是什么?

下面是我们的 Sch,请检查!

e2e.ti.com/.../_AF8247729F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HPD_SNK 引脚33是输入、而不是输出。 R10是否已组装? 如果您看到 HPD_SRC 3.3V、看起来好像已正确驱动 HPD。

    通过查看原理图、由于这是接收端应用、DDC 总线上的上拉电阻需要为47k、而不是1.8k。

    谢谢

    大卫