This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:"88E1512-A0-NP2I000"IC 验证

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209116/dp83869evm-alt-of-the-88e1512-a0-nnp2i000-ic-verification

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TG720S-Q1DP83869

大家好、

目前我重新设计了我的现有产品,

在我现有的产品"88E1512-A0-NNP2I000 - 4/4收发器完全,半 IEEE 802.3, IEEE 1588 56-QFN (8X8 )" IC 用于光纤通信,

我的应用将 PHY 与开关" SJA1105"连接 我需要10/100/1000Mbps 以太网速度

SJA1105 --> RGMII MAC Mode --> Ethernet PHY (88E1512-A0-NP2I000 or DP83869HMRGZT)--> SERDES/SGMII 接口-->光传输。

请分享您的自由能不能用 TI 解决方案 DP83869HMRGZT 替换88E1512-A0-NP2I000 IC。

我参考数据表我在差异4/4收发器和1/1收发器中混淆了引脚输出(我认为两个 IC 都有4个 收发器,而它们是1000Mbps 的收发器,对吧?) 。 您能介绍一下吗?

此致、

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再多讲一讲产品的重新设计,我们正计划使用 TI 器件

    请参阅以下详细信息-它的汽车以太网交换机设计。 以前我们有漫威零件。

    汽车 ETH 连接器--> DP83TG720S-Q1 (1000BASE-T1)--> RGMI MAC 接口--> SJA1105 --> RGMI MAC 模式--> DP83869HMRGZT --> SGMII/SERDES MInterface -->光连接 (SFP)

    以太网 PHY 通过 MDIO 接口的配置由 MCU 完成。

    请分享您对此的反馈、并建议相同的设计 GUID。

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    汽车 ETH 连接器--> DP83TG720S-Q1 (1000BASE-T1)--> RGMI MAC 接口--> SJA1105 --> RGMI MAC 模式--> DP83869HMRGZT --> SGMII/SERDES MInterface -->光连接 (SFP)

    上述设置可通过 DP83869实现。

    [报价 userid="545787" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209116/dp83869evm-alt-of-the-88e1512-a0-nnp2i000-ic-verification "]我参考数据表引脚输出类似我在差异4/4收发器和1/1收发器中混淆了(我认为这两个 IC 都有4个 收发器,而它们对应1000Mbps 的权利吗?) 。 您能否对此进行详细介绍。

    您指的是 MDI 通道/对吗? 千兆位铜缆以太网使用4个通道、而汽车以太网使用一对通道。

    以下是 DP83869的原理图设计检查清单、您可以将其用于指导:
    DP83869_Schematic_Design_Review_Checklist.xlsx

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的快速响应,

    千兆位铜缆以太网使用4个通道、而汽车以太网使用一对通道。 "我知道!

    因此、在88E1512 PHY IC MDI -用于 PHY 和连接器/插孔(RJ45)之间连接的媒体相关接口

    在 DP83869HMRGZT 中-差分发送和接收信号 TD-A 和 D 用于 PHY 和连接器/插孔(RJ45)之间的连接

    但这对我的 应用不重要吗? 在这两种情况下,它们是相同的。

    现在、我需要了解有关 DP83869HMRGZT PHY 支持的以下配置

    - IEEE 802.3az-2010节能以太网(EEE)

    - EEE 缓冲

    -同步以太网(SyncE)

    -精确定时协议(PTP)

    -自动介质检测

    -局域网唤醒(WOL)

    我还需要 EMC 测试报告(是否对 EVM 进行任何 EMC 测试? 如果是、请提供)"DP83869HMRGZT "和"DP83TG720S-Q1"、因为我们需要非常好的 EMC 性能。

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    您在 PHY 的数据表中请求提供的所有信息:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83869hm.pdf?ts=1679333018695&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83869HM

    数据表中还提供了 ESD 额定值。

    请告诉我您将在此 PHY 上执行的 EMC 测试以及要求是什么?

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    如果可用,我需要"射频辐射,传导(多媒体)"。

    很高兴我找到" www.ti.com/.../snla331.pdf "

    文档" 88E1512到 DP83867和 DP83869系统反转"它将帮助我.

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    很高兴知道您正在使用系统反转文档。 我们没有您请求的测试报告、但我们有一份 DP83869设计指南检查清单、如果您想让我们查看原理图和布局、请告知我们。 另外、如果您在 EMC 测试过程中遇到任何问题、请告知我们。

    DP83869_Schematic_Design_Review_Checklist.xlsx

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的更新,您对 TI.com 库存中的这一部件有任何想法,任何大约从我们可以获得这一部件的日期,如果我需要任何支持原理图和布局审查我会更新您.

    谢谢你

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    您可以分享一个电子邮件地址以联系我们吗? 我可以将问题分享给我们的内部团队、他们可以在库存方面为您提供帮助。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定,电子邮件- nikunj.mehta@audivo.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我已将详细信息分享给您的内部团队。

    您应该很快收到他们的回复。

    此致、
    拉胡尔