This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:数据表更改。

Guru**** 2963780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211467/tca6416a-datasheet-change

器件型号:TCA6416A

大家好、

我想知道上电顺序。
根据数据表中的更改、添加了以下措辞。

"建议在 VCCI 之前斜升器件 VCCP、以防止 SDA 可能卡在低电平。"

如果不按照此顺序操作、电池组是否会持续低电平直至断电?
此外、是否可以通过任何方法将堆栈清零、而不是关闭电源?

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    如果未按照此顺序操作,堆栈是否会继续处于低电平,直至关闭电源?
    而且,是否有办法比关闭电源清除堆栈的低电平?

    我们所看到的 SDA 卡在低电平的每一种情况都会在两个电源轨上电后自行解决(当 VCCI 和 VCCP 通电时)。 问题是当仅 VCCI 通电且 VCCP 未通电时、SDA 可能会卡在低电平、直到 VCCP 上电。  

    如果担心、也可以在两个导轨都上升后切换#RESET 引脚。

    -鲍比