This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:关断时的行为

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210624/am26lv32e-behavior-when-shutdown

器件型号:AM26LV32E

大家好、

我的客户发现在电源关闭期间 Vo 和 Vi (+)引脚中出现了 H 电平电压、这是一个100ns 脉冲。

您能告诉我是否为预期行为吗? 如果不是、原因可能是什么?  

此致!
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    您是否有活动的示意图和/或示波器截图?

    我想了解在断电期间是否存在任何可能导致充电的东西-这听起来与预期的行为不符-但这也不是我之前真正了解过的-因此关于系统和测试设置的任何其他信息都可以 太好了、我可以帮助您更深入地探究问题!

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的支持!

    请让我通过消息将波形和原理图发送给您。

    此致!
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    我回复了您的信息-我们可以在主论坛之外继续此讨论、我将关闭此主题帖。

    此致!

    帕克·道德森