This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX3221CPWR 图

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211407/max3221-max3221cpwr-diagram

器件型号:MAX3221

大家好!


我想让一个具有3.3V 微控制器和 MAX3221CPWR 的 UART - RS232接口、但我对自己制作的电路有一些疑问、这是正确还是有错误:

我使用 MLCC 0805电容器、我认为直流偏置效应应该不是问题、或者您是否推荐我使用电解电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 上必须有一个旁路电容器

    由于 ESR 较低、陶瓷电容器的工作性能优于具有电荷泵的电解电容器。 这是一种在使用容差较宽松的电解电容器时设计的旧器件;如果直流偏置效应比该效应更糟糕、请考虑选择更大的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    正确- Vcc 处需要有一个旁路电容器。

    此外、正如 Clemens 提到的、陶瓷电容器通常更适合电荷泵引脚。

    如果您有其他问题、敬请告知!  

    此致!

    帕克·道德森