This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:如果未使用 I2C 接口、则连接 I2C SRC 和 SNK

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211679/sn65dp159-i2c-src-and-snk-connection-if-no-i2c-interface-is-used

器件型号:SN65DP159

您好!

我将使用 SN65DP159作为连接 Xilinx MPSoC FPGA 的 HDMI 输入接口。

TMDS 数据来自 Sony 摄像头。

摄像机不支持 I2C 接口。

我在 SN65DP159数据表中找到了以下注释:

注1:适用于 GPU 或灌电流不支持从 GPU/DP TX 扩展 DDC 线路时钟的应用

应绕过 SCL_SRC 和 SDA_SRC、但仍连接到 DP159上的 SCL_SNK 和 SDA_SNK 引脚。

SCL_SRC 和 SDA_SRC 引脚必须被拉至接地。 请注意、如果 GPU/DP TX 不支持5V

DDC 线路从连接器断开、需要一个电平转换器来将5V 信号降至 GPU/DP 的电压电平

TX 可以支持。

如果我正确理解这一点、则 I2C_SRC 接口必须拉至 GND、而 I2C_SNK 接口必须保持未连接状态。

是这样吗?

谢谢。

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    SNx5DP159为 DDC 事务使用时钟延展。 由于某些源和接收器不能正确执行此功能、因此系统可能无法正常工作、因为 DDC 事务不正确地发送/接收。 为了克服这一问题、可实现 SNOOP 配置。

    源端的 SDA/SCL 直接连接到 SDA/SCL 接收端。 实施此配置时必须小心、因为拉电流和灌电流之间的 DDC 电压电平可能不同:3.3V 与5V

    以下文档介绍了如何设置 snoop 配置: https://www.ti.com/lit/ml/slla461/slla461.pdf?ts=1680185734605&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN65DP159

    该文档的一个片段如下:

     SCL_CTL 和 SDA_CTL 或 I2C 数据和时钟通道均独立于 监控模式进行配置、但会根据您的设计是在 I2C 模式还是引脚搭接模式下进行配置。   

    谢谢。

    察赫