This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:原理图检查

Guru**** 2778015 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209844/tdp0604-schematic-check

器件型号:TDP0604

大家好  

您可以帮助检查以下原理图以及是否需要调整、谢谢

e2e.ti.com/.../dvi.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我现在正在处理此问题、很快就会回复您。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    1.8k 上拉电阻需要位于 HV_DDC_SCL/SDA 上、LV_DDC_SCL/SDA 上不需要1.8k 上拉电阻。

    对于直流耦合输出、需要拉低 AC_EN。

    对于 引脚搭接模式、需要将 HPDOUT_SEL 下拉至接地。

    您的信号源是 DP++交流耦合还是 DVI 直流耦合?  

    谢谢。
    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Zach

    您的信号源是 DP++交流耦合还是 DVI 直流耦合?

    >>我有 HDMI/DVI 输入、没有 DP 输入。

    IC 中有一个下拉电阻器、如果它未被使用、它是否可以在外部保持悬空或上拉至高电平、而不是外部接地?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    如果源输出是 DVI/HDMI、则需要使用0欧姆电阻器替换 TDP0604输入电容器、因为 DVI/HDMI 是直流耦合接口。

    要了解如何配置您引用的引脚、请参阅: https://www.ti.com/lit/ml/slla589/slla589.pdf?ts=1680184377228&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    谢谢。

    察赫