This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:I2C 逻辑电平##39;0'高于数据表最大值

Guru**** 679710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211646/ds90ub914a-q1-i2c-logic-level-0-above-the-datasheet-maximum

器件型号:DS90UB914A-Q1

早上好!

我们将在设计中使用 DS90UB914、并对接口进行验证。 在测量 I2C 信号电压电平时、我们会出现意外行为:SDA 和 SCL 上的逻辑电平"0"为500mV。

在数据表和 I2C 规格中、低电压应介于0和400mV 之间。

SDA 和 SCL 都通过1k Ω 电阻器上拉至与 VCCIO (3.3VDC)相同的电源。

散热焊盘(VSS)、引脚43和引脚44 (RES)共同连接到同一接地端。

我们还在同一 I2C 链路上使用了组件 DS90UB947、但它没有这种行为。

 您是否曾遇到过此问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     400mV 的 I²C μ A 测试条件是电流为3mA。 但您的上拉电阻器比这更强。 您的总线看起来没有高电容、也不需要高电容。 请 kΩ 4.7 μ F 或类似的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意 Clemens 的观点。 请尝试使用更大的上拉电阻器。