请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB914A-Q1 早上好!
我们将在设计中使用 DS90UB914、并对接口进行验证。 在测量 I2C 信号电压电平时、我们会出现意外行为:SDA 和 SCL 上的逻辑电平"0"为500mV。
在数据表和 I2C 规格中、低电压应介于0和400mV 之间。
SDA 和 SCL 都通过1k Ω 电阻器上拉至与 VCCIO (3.3VDC)相同的电源。
散热焊盘(VSS)、引脚43和引脚44 (RES)共同连接到同一接地端。
我们还在同一 I2C 链路上使用了组件 DS90UB947、但它没有这种行为。
您是否曾遇到过此问题?
谢谢你