This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:无法建立连接、没有 ping

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210482/dp83848k-unable-to-establish-connection-no-ping

器件型号:DP83848K

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

客户使用 GD32F450和 DP83848K 来设计网络部分。 使用 RMII 模式、MCU 提供50MHz 时钟、MCU 可以与83848 PHY 正确通信并读取 PHY 值。 初始化完成,网络接口上的绿色和黄色指示灯亮起。 虽然无法建立与主机的 TCP/UDP 连接、也无法执行 ping。 可能的原因是什么?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    绿灯和黄灯表示 PHY 已建立链路吗?

    如果 PHY 已建立链路、接下来应检查 MAC 接口连接。

    为了验证 MAC 接口连接是否良好、我建议从处理器执行以下操作

    1. 通过对寄存器0x0的位14进行编程、在 DP83848K 上启用 xMII 环回
    2. 开始从处理器/主机传输数据(知道数据包或 PRBS 模式)。
    3. 检查发送的数据是否与接收的数据相同。

    另外、我还建议在数据表的"交流时序要求"部分检查 RMII 发送时序和 RMII 接收时序要求。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的支持!

    绿色和黄色指示灯表示 PHY 已链接?

    是的、可以连接 PHY 并且可以正常读取/写入寄存器值。

    另外、由于客户正在使用 RMII 模式、回送测试是否也支持 RMII 模式? 根据数据表、支持 MII 模式。  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    RMII 模式中也支持环回功能。

    --
    此致、
    Gokul.