This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:DS125BR800

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211254/ds125br800-ds125br800

器件型号:DS125BR800

您好!

 一位客户需要确认 DS125BR800是否与 PRBS31一起用于 Xilinx 的 ibert?它是否适合 Aurora 64/66编码? 根据数据表、它应该仅支持10G-KR 为64/66、这与 Aurora 64/66相同?  

此外、高速数据链路中是否只有一个 DS125BR800?

他的应用是:两个子板 A 和 C(均包括 DS125BR800)  ,一个背板 B

信号流方向:   子板 A 上的 FPGA 发送给板 DS125BR800、800输出信号通过连接器到达背板、信号离开背板、DS125BR800、800输出信号通过连接器进入子板 B、到达子板 B 上的 FPGA; 从子板 B 到子板 A 的高速数据信号流与上述情况相反。  

现象:  

1)在 PRBS31和 Aurora 64/66测试模式下 ibert 在5Gbps 时,子板 B 没有错误 ,但 子板 A 有错误代码。

2)在3.125Gbps 时,ibert 的 PRBS31测试模式,子板 A 和子板 B 没有收到错误代码;

3)在6.25Gbps 时,ibert 的 PRBS7测试模式,子板 A 和子板 B 没有收到错误代码;

4) 4)从其中一个子板上卸下 DS125BR800、在高速链路上仅保留接收子板上的 DS125BR800、在 PRBS31测试下5 Gbps ibert、子板 A/B 上无错误代码;

 

此致

kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    DS125BR800可能适用于 Aurora 64/66B 编码。  一个重要的要求是数据应进行直流平衡。  在10G 系统中、通常 PHY 在64/66B 编码之前对数据进行扰频、以实现直流平衡。  FPGA 可能执行类似的操作、但这值得客户确认、

    有趣的是、这些错误在一定程度上取决于用于测试的数据速率。  如果在6.25Gbps 时、使用 PRBS31而不是 PRBS7、是否有错误?  PRBS7是一种比 PRBS31更简单的测试模式。

    是否可以分享一个方框图以及插入损耗估算值和 DS125BR800配置?  此外、FGPA 是否能够进行眼图测量?  如果可以、是否可以针对不同的测试数据速率共享眼图测量值?

    谢谢。
    德鲁