对于使用此组件的定制 PCB、我们会遇到 HDMI 2.0数据速率问题。 任何导致数据速率低于3.4Gbps 的屏幕分辨率/帧速率组合都可以正常工作。 但是、每当我们达到大于3.4Gbps 的数据速率时、HDMI 都不会显示任何输出。 屏幕会呈黑色闪烁一段时间、然后电路板上的嵌入式软件报告 HDMI TX 流出现故障。 流很快就会恢复、过程不停地循环。
我在包含相同 FPGA SoC 的开发板上尝试了相同的显示器/电缆、其中 HDMI 2.0速率运行正常。 因此问题无疑出在新的定制板上。
以下是此电路板工作案例的寄存器转储(< 3.4Gbps)和非工作案例(>3.4Gbps):

您能否为进一步调查此问题提供指导?
谢谢。