This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232E 和 MAX3232E-Q1的区别

Guru**** 2926100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, MAX3232E-Q1, TRS3232E, TRSF3232E, TRSF3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209996/max3232e-difference-between-max3232e-and-max3232e-q1

器件型号:MAX3232E
主题中讨论的其他器件:TRSF3232ETRSF3232ETRSF3232

尊敬的专家:

我的客户想要确认 MAX3232E 和 MAX32E-Q1之间的区别。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--问题

我查看了数据表、但对 ESD 的描述不同。

关于 MAX3232E、在数据表的 P.4中列出了接触放电和空气间隙放电的 IEC 规范。

对于 MAX3232E-Q1、仅说明状态引脚对引脚(串行端口连接引脚、包括 GND)±15kV IEC ESD 保护

这意味着 MAX3232E-Q1没有接触放电 IEC 规格。

您能告诉我其他有什么不同之处吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    Q1版本是我们的汽车器件、与未通过汽车认证的器件非常相似。 不过、它们是不同的器件、因此它们具有不同的 ESD 等级-它没有指定所指的 IEC 规格-但根据器件的额定值、很可能仅指气隙放电-其中非自动模式具有更多的 ESD 规格。

    您的客户是否需要严格的 Q1评级?  如果是-为什么他们需要通过汽车认证-说实话-我认为非 Q1器件和 Q1器件之间的性能差异不大-但非汽车器件具有更高的 ESD 保护等级-而 Q1器件是一款相似的器件 电力输送到工业和商业 应用、而且执行方式也类似、因为我们没有数据可备份。 此外、Q1通常意味着在-40°C 至125°C 的温度范围内运行、而此 Q1器件不满足该温度范围(-40°C 至85°C)的要求。

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。

    我知道 MAX3232E 和 MAX32E-Q1使用相同的芯片、但由于 ESD 要求不同、因此具有不同的规格。

    我将与客户分享这个。

    客户确实想使用 MAX3232E、但由于可用性差正在考虑使用 MAX3232E。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用 TRS3232E (相同)或更快的 TRSF3232E。

    (MAX3232E-Q1仅采用 TSSOP 封装、当前适用于 MAX3232E。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    是的、TRS3232E 与 MAX3232E 相同、TRSF3232更快的器件。

    我还与客户分享了这个信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市