This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM36A:EFT IEC 61000-4-5

Guru**** 2853810 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD751, TSM36A, ESD1LIN24, ESD761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204778/tsm36a-eft-iec-61000-4-5

器件型号:TSM36A
主题中讨论的其他器件: ESD1LIN24、ESD751 ESD761

大家好、

我想在信号触发输入线路上 (在3.3V 至24V 下工作)使用 TSM36A 进行浪涌保护。

是否需要额外的二极管来实现 EFT  IEC 61000-4-5保护? TSM36A 中未指定 EFT。

我还看了可使用24V 电压的 ESD1LIN24、ESD761和 ESD751、它们中没有指定 EFT 保护等级。

这是我的原理图、D16用于反极性保护。 您能评论一下吗?

由于 RPP,我是否需要考虑双向 EDS 和浪涌保护?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信 TSM36A 能够通过80A 的 IEC 61000-4-4 EFT 测试、我们只是没有针对此器件进行规格设计。  我们产品系列中的其他浪涌器件 、如 TVS 器件、可提供27-40A 的 IEC 61000-4-5浪涌保护、且均通过了80A  IEC 61000-4-4 EFT 标准。  

    ESD1LIN24、ESD761、ESD751也会提供 EFT 保护、但不符合规格。 您需要的保护级别是否一定?  

    是的、如果您需要反极性保护、则会需要双向器件。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    1)

    我想在可以在24V 工作的信号线路上使用 TSM36A。 对于 EFT、我们需要经过3级1kV 的测试

    该二极管能处理3级吗?

    2)

    那么对于我的原理图、我必须使用背靠背连接的2个 TSM36A?

    Br、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)是的、应该通过3级认证。

    2) 2)实际上如果您将引脚1连接到 GND 并将引脚2连接到输入、您将具有双向配置以提供反极性保护。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您能解释一下第二点是什么意思吗? 我们使用 D16实现反极性保护 CDSU4148。  

    我的问题是、在本例中、我是否需要 背对背连接两个 TSM36A 器件

    Br、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    很抱歉、我被误解了;我想使用 TSM36A 实现反极性保护。 通过按照我提到的方法连接 TSM36A 引脚、您将得到一个双向二极管 、如果 TRG_IN 和 TRG_GND 发生接线错误、该二极管将防止出现反极性。 即使为 RPP 实现了 D16、您仍然应该考虑 ESD 保护。

    数据线的最高信号速度是多少? TSM36A 的电容相当高、因此无法处理高速信号。  

    我们有一些 具有较低电容的器件、例如 ESD1LIN24、可以使用。 它应能通过3级 EFT、我在我们的产品系列中找到了更多具有低浪涌额定值的器件、例如3A (8/20us)、可通过4级(80A)的 EFT。 ESD1lIN24可提供高达4.3A (8/20us)的浪涌电流保护。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    最大速度约为1MHz、我认为这不是个问题?  另外,如果您看一下原理图,我们有一个信号1nF (C180)。

    现在、我将两个 TSM36A 反接、这样可以吗?

    我还选择了 TSM36A 因为它可以处理24A  (8/20us ),而你建议的另一个不能这样做。

    该信号输入根据2类1kV 24A REQ=42 Ω 进行测试

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 1MHz 信号、50pF (典型值)时的电容可能太高、这可能会导致信号完整性问题。 我将进行测试、以查看是否仍然检测到触发信号 、因为该器件的高电容可能会降低信号性能。
    PCB 布局对于确定电容预算也很重要。 有关布局建议、请参阅我们的 《ESD 布局指南》

    我们还可以使用其他电容较低的器件、但这些器件都不能满足24A 浪涌电流要求。  

    此致、

    Sebastian