Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
大家好、
您能否再次检查 GST5009M 是否适用于 DP83867IS?
该问题一旦在下面的主题中得到解决。
但是、我的客户 担心数据表中提到"开路电感320至350uH (typ)"的说明。
通过查看 GST5009M 数据表 、我们 得知 OCL (uH min)为350uH @100KHz/0.1V、直流偏置电流为8mA。

您认为还是可以的吗?
此外、数据表中指定的建议 "开路电感320uH 至350uH (典型值)"是否具有任何特定的测量条件?
此致、
伊藤