This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:测试图形期间显示配置和屏幕闪烁

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207791/sn65dsi84-display-configuration-and-screen-flicker-during-test-pattern

器件型号:SN65DSI84

您好!

我们将随 SN65DSI84一起使用 HDA1010WHPT-I-3GHI 显示屏

我们的 DSI CLK 大约为222.2MHz。

使用 DSI 调谐器时、我们已经配置了以下参数。 这些配置是否正确?

我们使用测试图形配置、发现绿色和白色线条与预期图形进行了比较、并且闪烁了一点。

提前感谢、

Sohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sohil、

    我找不到 HDA1010WHPT-I-3GHI 的数据表。 为什么您的 DSI Htotal 与您的 LVDS Htotal 不同? 还要检查您的 LVDS CLK 和 DSI CLK、确保遵循建议的 CLK 速度。

    不过、您可以访问 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85 、以了解如何开始调试这些问题。

    谢谢。
    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我在附上第一页的图片时出错、图片如下。此外、我还附上了 HDA1010WHPT-I-3GHI 的数据表

     e2e.ti.com/.../HDA1010WHPTI_2D00_3GH_2D00_I-_2800_1_2900_.pdf

    我之前尝试配置典型值和最大值、因为 DSI 时钟大约为222MHz、因此混频器

    谢谢。

    Siddhi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Siddhi、

    请根据您的面板规格查看上述快照。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的配置。

    使用上述配置时、只有白色线条更改为灰色、其余部分是相同的、闪烁仍会继续

    谢谢。

    Siddhi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新后、我们使用了外部参考时钟、使用了23.7MHz 的函数发生器、并且我们在 LVDS 端获得71.1MHz、但 while 行仍为灰色。 此外、我们无法将任何图像发送到帧缓冲区中。 这也与配置有关吗?

    谢谢。

    Siddhi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    到目前为止、我们已经尝试使用 DSI 调谐器应用将 DSI 配置为 LVDS。 我们使用的是 HDA1010WHPT-I-3GHI 显示屏。  
    在配置之前、我们根据 DTB 中定义的频率获得大约222MHz 的 DSI 时钟频率、并且我们不确定它是否配置正确。  
    因此、我们想要隔离问题是在 DSI 侧还是在 LVDS 侧。 因此、我们在调谐器中选择了 REFCLK 选项、并 在 REFCLK 引脚上使用了23.7MHz 的外部参考时钟(我们有一个最大25MHz 的函数发生器)。  在遵循您建议的配置之后、我们使用了乘法器3以在 LVDS 侧达到71.1MHz 的显示工作频率范围。  
    虽然白线变灰、但闪烁几乎已经不时地停止了一些出现的毛刺。 这似乎使用 REFCLK 输入时、即使原始图案与我们的图案有绿色和白色的互换位置、我们也不会出现任何闪烁。 我们希望了解我们正在做的附加波形和配置是否适用于 DSI、或者我们是否应该在 DTB 级别进行修改。

    此致、
    Siddhi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Siddhi、

    我正在查看您提供的内容、并将很快回复您。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    同时根据以下link.https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85验证初始化序列

    我们观察到我们的波形与预期结果不匹配。

    您能否提供同样的反馈

    我们已经探测了 i2c 时钟、DSI 时钟和 ENABLE、您可以找到下面介绍的波形

    谢谢。

    Siddhi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddhi、

    您还能否提供当 VCC 在器件上变为高电平时的屏幕截图?  

    请确保遵循7.4.3初始化序列。 此顺序是器件正常运行所必需的

    加电并稳定后、DSI CLK 通道必须处于 HS 状态、并且 DSI 数据通道必须驱动至 LP11状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    捕获上电时的波形有点困难、因为 DSI 到 LVDS 芯片的配置是在每次上电后发生的、因此如果我们尝试捕获上电时的波形、我们不会认为 IC 在未配置状态下会按预期工作。
    此致、
    Siddhi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddhi、

    一旦 DSI84使能信号变为高电平、从示波器截图中看、DSI CLK 通道似乎不处于 HS 状态。 看起来 DSI CLK 的振幅仅在 ENABLE 变为低电平后才会增加。

    此外、必须将 DSI 数据通道驱动至 LP11状态您还能给我看一下 DSI 数据通道范围屏幕截图吗?

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    请查找所有四条线路的 DSI 数据和时钟

    此致、

    Siddhi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddhi、

    如果没有参考您的使能信号和至少一个 DSI 数据通道、我无法确认您是否处于 LP11状态。 我要确保您的 DSI 数据通道如您在上面引用的 E2E 主题中所示: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85。 

    此外、您的时钟似乎从222MHz 开始、在某些点降至208MHz。 DSI 最小时钟频率为:  

    摘自以下应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/ml/slla356/slla356.pdfts=1680011847675&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=With%20the%20equations%20above%2C%20the,per%20channel%20is%20406%20MHz。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach

    要使能的 DSI 数据如下所示。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Siddhi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddhi、

    当 ENABLE 引脚变为高电平时、DSI 数据应处于 LP11状态。 请遵循 数据表第7.4.3节中的初始化序列。

    此外、请按照此常见问题解答进一步调试闪烁问题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85。 

    谢谢。

    察赫