您好!
我们将随 SN65DSI84一起使用 HDA1010WHPT-I-3GHI 显示屏
我们的 DSI CLK 大约为222.2MHz。
使用 DSI 调谐器时、我们已经配置了以下参数。 这些配置是否正确?
我们使用测试图形配置、发现绿色和白色线条与预期图形进行了比较、并且闪烁了一点。



提前感谢、
Sohil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Sohil、
我找不到 HDA1010WHPT-I-3GHI 的数据表。 为什么您的 DSI Htotal 与您的 LVDS Htotal 不同? 还要检查您的 LVDS CLK 和 DSI CLK、确保遵循建议的 CLK 速度。
不过、您可以访问 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85 、以了解如何开始调试这些问题。
谢谢。
察赫
您好、Zack、
我在附上第一页的图片时出错、图片如下。此外、我还附上了 HDA1010WHPT-I-3GHI 的数据表
e2e.ti.com/.../HDA1010WHPTI_2D00_3GH_2D00_I-_2800_1_2900_.pdf
我之前尝试配置典型值和最大值、因为 DSI 时钟大约为222MHz、因此混频器
谢谢。
Siddhi.
尊敬的 Zach:



尊敬的 Zach:
我们观察到我们的波形与预期结果不匹配。
您能否提供同样的反馈
我们已经探测了 i2c 时钟、DSI 时钟和 ENABLE、您可以找到下面介绍的波形
谢谢。
Siddhi.





您好、Siddhi、
如果没有参考您的使能信号和至少一个 DSI 数据通道、我无法确认您是否处于 LP11状态。 我要确保您的 DSI 数据通道如您在上面引用的 E2E 主题中所示: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85。
此外、您的时钟似乎从222MHz 开始、在某些点降至208MHz。 DSI 最小时钟频率为:

摘自以下应用手册:
谢谢。
察赫
您好、Siddhi、
当 ENABLE 引脚变为高电平时、DSI 数据应处于 LP11状态。 请遵循 数据表第7.4.3节中的初始化序列。
此外、请按照此常见问题解答进一步调试闪烁问题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85。
谢谢。
察赫