This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803 over TCA9406

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211270/tca9803-tca9803-over-tca9406

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9406

大家好、  

我需要一个用于 I2C 的简单电压转换器。

可以看到 TCA9803。 器件的 B 侧有始终有效的电流源。 我验证了连接的器件的泄漏情况、它似乎正常、但我希望保持安全。

我看到了 TCA9406。 是否会推荐用于新设计?

使用 TCA9803与 TCA9406相比有什么优势? 为什么使用电流源设计 TCA9803 B 侧?

为什么我们甚至设计具有电流源的转换器?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    TCA9803能够转换、这一点是正确的、但也请注意、主要用例是用于缓冲(分离 I/O 电容、以便根据 I2C 标准、负载条件可以>400pF)。  B 侧的这个内部电流源一直打开-而器件测量这个电流来确定一个外部器件是否将总线下拉。  

    另一方面、TCA9406是 I2C 电压转换器、它具有内部10k 上拉电阻器、因此不需要外部器件。 该器件还具有内置 RTA 以帮助实现数据速率。  

    有关用于 I2C 转换的更多器件、请参阅 本应用手册的第4.1.2节。  

    此致、

    插孔