This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:推荐的器件并检查原理图

Guru**** 2919960 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, THVD1449, THVD1450, SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204154/thvd1450-recommend-part-and-review-schematic

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:THVD1420THVD1449、、 SN65HVD888

专家、您好!

我们将针对 EMC 测试测试测试 CS (传导抗扰度)认证、存在通信中断的问题、 因此我们尝试使用 TI 产品进行替换。

1.您是否有通过 EMC 测试的推荐器件?

2.问题

-。 在上述电路中、请检查如何处理 RS485 IC、TVS 和晶闸管 IC 的接地。

  对于 TVS 和晶闸管 IC、接地或连接到 RS485 IC 的 GND 是否正确?

-。 此外、如果您有可以参考的应用手册、请予以分享。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1.我们没有任何额定抗传导干扰特性的器件、所有这些都需要在我们的器件外部完成。 但是、我们的器件属于可通过 EMC 传导抗扰度测试的系统。  需要多大的数据速率、3.3V 电源是唯一可用的电源、还是5V 电源也是一个选项(我们同时支持两者-但我只想看看器件选择是否存在限制)、以及一条总线上需要支持多少通信节点?

    2.保护器件应以 RS-485器件的本地接地端为基准以实现单端保护;为实现差分保护、保护器件应放置在 A 和 B 之间、并且应双向。 接地连接-应通过电阻器接地(通常为~100至1k、以保持低回路电流)  

    应用手册/参考设计: 适用于绝对编码器的高 EMC 设计: https://www.ti.com/lit/ug/tidudf5/tidudf5.pdf?ts=1678385010171&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    不必特定于编码器、因为一开始就需要使用此设计中的 EMC 保护方法。  可以添加一些额外的滤波元件、以便为设计额外增加一层稳健性。

    请告诉我性能要求、了解哪个部件适合您使用!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    谢谢你的友好回答。

    1.用于代替竞争产品的电源电压是3.3V 到5V、其它规格与竞争产品相同。

      我查看了 THVD1449、THVD1420、需要您提供建议。

    2.我不太清楚您提到的内容, 您能给大家展示一个方框图以便于理解吗?

      如您所知、我们的客户使用差分。

      那么、我们是否必须按以下方式进行连接?

      

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    因此、THVD1420、THVD1450和 THVD1449都是此应用中不错的选择:

    1A) THVD1450提供最高的 IEC ESD 保护(+/-18kV)、但可能需要额外的外部保护。

    1b) THVD1420提供高 IEC ESD 保护(+/-12kV)、并且采用小型封装、因此非常适合尺寸要求严格的应用、但可能需要额外的外部保护

    1C) THVD1449提供集成的浪涌二极管、并且提供+/-4kV 浪涌和 EFT 保护、因此可能不需要外部保护、或者可以选择更具有成本效益的选项。  

    所有这些选项都是不错的选择- THVD1449将提供最多的保护-但我认为它的 IEC ESD 保护等级比 THVD1450低。  不过请注意、这些保护都不是专门用于抗传导干扰的、因此可能需要额外的电路元件。

    2.保护:

    RS -串联电阻器-低值;防脉冲;有助于减弱瞬态电压事件。 推荐。

    DA 和 DB -确保接地的"A"或"B"线路不会发生过压事件的双向保护二极管。

    Ddiff -确保在瞬态事件期间将差分电压钳位到安全电平。  

    CT -端接电容-通常为50pF 至100pF -将负载总线-用于过滤 A 和 B 线路的噪声。

    RT/2 -建议端接电阻的一半- SO ~60欧姆、有助于创建分裂端接。

    CSP -分离端接电容器有助于滤除高频噪声。

    CF_A/CF_B -对 A 和 B 的电容器进行接地滤波-这会给总线带来极大的负载、但可用于帮助进行滤波-这是可能的选项、但具有要使用的主要缺点。

    CM_扼 流圈-一种共模扼流圈、有助于降低共模噪声。  

    每个保护器件都以器件本地接地为基准-接地连接通过~100欧姆电阻器连接到本地接地、以减少回路电流(从而降低噪声)

    对于本应用、我建议除 CF_A 和 CF_B 以外的所有内容(因为这些都有许多缺点需要使用)  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢您的友好解释。

    这似乎有很多帮助。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我很乐意提供帮助-如果您有任何后续问题、请告知我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    您能否也回答以下问题?

    1.在您发送的电路中,如果直流电源(传感器电源) 24V+,24V-线与 A 和 B 线连接不正确,是否有任何问题?

      EX)直流24V +到 B、直流24V 到 A

    2.另外,对于485 A、B 线是否有保护方法防止接线错误?

      我想 我可以使用具有自动极性功能的产品。 例如 SN65HVD888

      对吗?

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1.这取决于使用的二极管-它们需要具有额定浪涌电流才能处理需要分流的电源。 任何更高的瞬态应该主要通过防脉冲电阻器(图中的 R5)来缓解。 但是、在电源短路的情况下、应由二极管来处理钳位。

    2.自动极性检测有利于 B 和 A 引脚的切换,但不会产生其他接线错误-需要由线路上的保护器件来处理其他接线错误。 话虽如此-自动极性通常通过使空闲差分总线电压>= 200mV 来工作、因此如果它在总线处于运行状态时输出0、器件会知道 A 和 B 已切换。 也可以使用相同的方法将此编程到器件的控制器中、但让控制器进行极性校正、而不是 IC。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我对您的评论不完全理解。

    我需要您对第1项、第2项进行更简单的解释。 并且想了解有关二极管的推荐器件信息。

    关于 R5您怎么评论、这是错字吗? 这是 RS、对吗?

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1.我没有具体的推荐二极管-因为这实际上取决于电力线可能提供的功率。  过去、我们建议将 CDSOT23-SM712用于在高达1kV 的浪涌电压下提供保护-但如果需要更高的保护、我们不会推荐标准二极管。 您可能需要查看小熔丝或电流源二极管、因为它们通常更常见于功率更高的浪涌二极管。  

    但是是的-我的意思是 RS 而不是 R5 -当我查看方框图时、我把"S"误读为"5"-很抱歉这里有任何混淆。  

    2.自动极性检测器件需要使用外部失效防护偏置电阻

    因为这会为"R"输出设置默认空闲总线值。 有关如何调整这些电阻器大小的说明、请访问: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf

    极性校正部分假设这些电阻器在那里-因此、如果它们读取到一个低值(VA - VB <=-200mV)、器件将知道 A 和 B 已交换、并将在内部纠正该值。

    任何 RS-485器件都可以包含此功能、因为控制器可以读取默认值、如果它为低电平-则它知道极性发生翻转、控制器固件将需要反转数据流(将1读为0、将0读为1)   

    例如、自动极性不能防止 VCC 到 A 误接线、但它可以纠正 A 连接到 B 引脚的情况等。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森