请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 我们正在使用推荐的电路从1.8V 转换到3.3V。 但在少数情况下、我们在 Vref2处测量到0.6V 至0.9V、而不是通常的2.6V。 即使更换部件后、也会出现相同的电压。 对此有什么解释吗、可能是电压定序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用推荐的电路从1.8V 转换到3.3V。 但在少数情况下、我们在 Vref2处测量到0.6V 至0.9V、而不是通常的2.6V。 即使更换部件后、也会出现相同的电压。 对此有什么解释吗、可能是电压定序?