This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:比较 AM26C31和 AM26LS31、AM26C32和 AM26LS32之间的电流消耗

Guru**** 2925220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, AM26C32, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210586/am26c31-compare-current-consumption-between-am26c31-and-am26ls31-am26c32-and-am26ls32

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26LS31AM26C32

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 AM26C31、AM26C32、AM26LS31和 AM26LS32。

他们对电流消耗有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想比较5V 电源和8Mbps 条件下的电流消耗。

有没有任何材料可以比较 AM26C31和 AM26LS31、AM26C32和 AM26LS32的电流消耗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    由于器件的老化、我们在数据表中提供了唯一的信息-由于布局增加了 IC 本身看到的总负载、因此信息将取决于系统-我在中简要说明了如何执行该操作 我在这里回复了其他主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210579/am26c31-power-supply-capacity-for-am26c31-am26c32-am26ls31-and-am26ls32

    要快速估算功率耗散、请参见以下内容:

    对于8Mbps 假设 DDR -因此基频假设为4MHz -如果基频意味着8MHz、请确保将下面的估算结果加倍。  

    PD_SW = CPD * VCC^2 * f

    AM26C31:PD = 170pF *(5V)^2 * 4MHz = 17MW -因此除了计算得出的驱动和静态电流、由于开关损耗、还会产生额外的17MW 的功率。

    AM26LS31:无开关损耗数据

    AM26C32和 AM26LS32:无开关损耗数据。  

    电源电流非常依赖于系统、 除了 AM26C31数据表中的 CPD 值之外、我们没有开关损耗的数据。

    如果您有任何其他问题、请告诉 我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复和解释。

    我可以理解、没有用于对比消耗的数据电流。

    我会将您的建议与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市