This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31、AM26C32、AM26LS31和 AM26LS32的电源容量

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, AM26C32, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210579/am26c31-power-supply-capacity-for-am26c31-am26c32-am26ls31-and-am26ls32

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26LS31AM26C32

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 AM26C31、AM26C32、AM26LS31和 AM26LS32。

对电源容量有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

对于应在电源侧准备的电流消耗、我应该参考数据表中的哪个规格?

在绝对最大额定值下、Io Vcc 电流是否为200mA?

在"电气特性"中是否为静态电源电流3mA?

我想

对于驱动器、 不仅需要考虑器件的电流消耗、还需要考虑要传输的信号的电流。

对于接收器、我们是否应该只从器件效率的角度考虑电流?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    ICC 电流的绝对最大额定值(ICC 至 GND)不是预期器件之外的值。 也就是说、如果不存在潜在的电气过载(损坏)问题、那么该器件无法处理从 VCC 到 GND 的大于200mA 的电流。  对于低电平输入、如果数字输入保持在0.8V 或以下 (低至0V)、而对于高电平输入、则数字输入等于或高于2V (高达 VCC)、那么这个问题应该不是什么大问题。 如果转换时间非常慢或输入保持在未定义的输入电压、则可以从 VCC 和 GND 之间的低阻抗路径来分流更多电流。 如果在建议的工作条件下使用器件、这实际上应该不是问题。

    规格表中的 Icc 额定值是您应该从中读取的值-但这不是运行期间从器件汲取的预期电流。  

    总的 ICC 基于三个分量-在这些器件上、通常只能完全考虑2个分量。

    1.静态电流-这是设备的空闲电流。 可以将该电流视为始终存在于 ICC 引脚上、与负载无关。 在这些器件上、测量这一点的方式似乎略有不同-但它们基本上都是以这种方式工作的。 这通常是明确提到的国际刑事法院的唯一部分。  

    2.输出电流-输出电流直接来自 VCC -因此从器件流出的任何电流都来自 VCC、因此成为 ICC 的一部分。  

    2A)对于驱动器、这意味着差分电压输出除以差分负载将等于差分电流。 还需要考虑从 A 到接地和从 B 到接地的负载。 驱动器不仅会提供差分电流、还会提供从 A 到 GND 和从 B 到 GND 的电流-这取决于负载-但差分电流非常简单。 例如、AM26C31在100欧姆电阻器上的典型 VOD 为3.1V、因此为31mA;如果所有4个驱动器都处于运行状态、则通常从 VCC 向驱动器输出提供124mA 的电流。 因此、它将是第1部分的标准 ICC +额外驱动器电流。

    2b)对于接收器、逻辑侧输出由 VCC 引脚提供-因此接收器 VOH 除以负载将是电流消耗。 此处的负载通常具有高阻抗、因此接收器中的电流通常较低-但取决于负载。  

    3、最后功耗将会随着信号传输速率的增加而增加。 一般来说、数据速率越高、电流消耗就越高-这些器件由于老化、我们没有数据-但当您接近最大信号传输速率时、功耗会呈指数级增长。 因此、在估算功率时、可能会因频率的功耗而存在差异。  然而、这些器件具有 CPD 值、以帮助根据频率估算功率损耗、而不是电流。  

    因此、从根本上而言、您认为数据表中的 ICC 值仅为静态值、不包括有源驱动电流、是正确的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉 我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。

    我可以了解 AM26x3x 的每个部分消耗的电流。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市