This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR1601:典型的 EQ 升压与频率间的关系

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210517/ds160pr1601-the-typical-eq-boost-vs-frequency

器件型号:DS160PR1601

BU 团队、您好、

为什么以下两张图片在8 GB 时的相应结果不同? 我出了什么问题? 谢谢。

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    8GHz 时、表中注释的 EQ 指数的增益与图形相匹配。 请澄清。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的支持。  我仍然不明白...

    以 EQ = 7为例、增益= 8如图1所示。 但 图2中显示了 GAIN=10.2。  

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    我明白你的观点了。 请使用图1 -该数据取自某个器件。 使用器件 IBIS-AMI 或 s 参数模型的最佳选择。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我了解。 感谢您的耐心。

    此致、

    查理