This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:请告诉我 USB 电源开关控制的配置寄存器值。

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203848/tusb4041i-q1-please-tell-me-the-configuration-registers-value-for-usb-power-switch-control

器件型号:TUSB4041I-Q1

我们需要使用"PWRCTL3/BETEN"端口控制电源开关的"ENABLE"引脚。
然而、"PWRCTL3/BETEN"端口没有3.3V 输出。
请查看以下内容并帮助我们。

1. 示意图

2.电流寄存器设定值

0x05 18

0x06 0F

0x07 8F

0x08 0F

0x0A 78

0x0B 80

0xF8 01

3.问题

"PWRON3_BATEN3"引脚的电压为0V。

4.我想要的价值。

"PWRON3_BATEN3"引脚的电压应为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:可以移除 R321吗?

    2:如果 PG 导致过流变为低电平?

    3;将05h 更改为10以禁用成组模式?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已审阅了您的反馈内容。
    我学到的新知识是、电源开关的 PG 输出具有延迟。
    识别为过流、"PWRON3_BATEN3"引脚输出为低电平。
    因此、当前 PCB 计划不会通过切断 PG 模式来使用监控功能。

    但我认为这不是完美的解决方案。
    我可以回答下一个问题、并将其更改为符合规格的电源开关。

    问题1>是否有"PWRON3_BATEN3"和"OVERCUR3z"的最小延迟时间规格?

    问题2>是否有寄存器可以设置延迟时间而不更改电源开关?

    问题3>我们按如下方式设置寄存器。 请查阅。

    0x05 10 ;器件配置寄存器
    0x06 00;电池充电支持寄存器
    0x07 87;器件可移动配置寄存器
    0x08 07 ;端口使用配置寄存器[端口1 : GPS 模块,端口2 : C-V2X 模块,端口3 :外部 USB Type-A,端口4 :未使用]
    0x0A 60;器件配置寄存器2
    0x0B 80;USB 2.0端口极性控制寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: "PWRON3_BATEN3"和"OVERCUR3z"没有时序延迟要求

    2:没有这样的寄存器

    3:看起来不错。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、"Overcur3z"引脚未使用、但所有其他功能正常工作。
    因此、问题已解决。
    感谢你的帮助。