我们需要使用"PWRCTL3/BETEN"端口控制电源开关的"ENABLE"引脚。
然而、"PWRCTL3/BETEN"端口没有3.3V 输出。
请查看以下内容并帮助我们。
1. 示意图
2.电流寄存器设定值
0x05 18
0x06 0F
0x07 8F
0x08 0F
0x0A 78
0x0B 80
0xF8 01
3.问题
"PWRON3_BATEN3"引脚的电压为0V。
4.我想要的价值。
"PWRON3_BATEN3"引脚的电压应为3.3V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们需要使用"PWRCTL3/BETEN"端口控制电源开关的"ENABLE"引脚。
然而、"PWRCTL3/BETEN"端口没有3.3V 输出。
请查看以下内容并帮助我们。
1. 示意图
2.电流寄存器设定值
0x05 18
0x06 0F
0x07 8F
0x08 0F
0x0A 78
0x0B 80
0xF8 01
3.问题
"PWRON3_BATEN3"引脚的电压为0V。
4.我想要的价值。
"PWRON3_BATEN3"引脚的电压应为3.3V。
我们已审阅了您的反馈内容。
我学到的新知识是、电源开关的 PG 输出具有延迟。
识别为过流、"PWRON3_BATEN3"引脚输出为低电平。
因此、当前 PCB 计划不会通过切断 PG 模式来使用监控功能。
但我认为这不是完美的解决方案。
我可以回答下一个问题、并将其更改为符合规格的电源开关。
问题1>是否有"PWRON3_BATEN3"和"OVERCUR3z"的最小延迟时间规格?
问题2>是否有寄存器可以设置延迟时间而不更改电源开关?
问题3>我们按如下方式设置寄存器。 请查阅。
0x05 10 ;器件配置寄存器
0x06 00;电池充电支持寄存器
0x07 87;器件可移动配置寄存器
0x08 07 ;端口使用配置寄存器[端口1 : GPS 模块,端口2 : C-V2X 模块,端口3 :外部 USB Type-A,端口4 :未使用]
0x0A 60;器件配置寄存器2
0x0B 80;USB 2.0端口极性控制寄存器