This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:支持 USB 3.2 DFP 模式

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210576/tusb321-usb-3-2-dfp-mode-support

器件型号:TUSB321

高支持团队  

我们将 USB CC 控制器 TUSB321RWB 与 USB MUX HD3SS3212RKS 配合使用 、以实现 USB DFP 端口的功能。 已连接负载开关(将电流限制为0.9A)以满足 Type C 功能的要求、其中我们的电路板将仅用作主机(DFP 模式)。

我对需要确认此设计是否可行以及性能如何的多种场景有几个问题-
1.载 板(DFP)使用 C 到 C 电缆连接到另一台主机(DFP)
2.载板(DFP)使用 A 转 C 电缆连接到另一台主机(DFP)
3.使用 A 转 C 电缆将载板(DFP)连接到另一个设备(UFP)
4.载板(DFP)连接到 OTG 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1和2,DFP 到 DFP 不起作用。

    3和4可以正常工作。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    感谢您提供信息。
    在方案2中、我只需要确认的一点是、我的 DFP 端口是否通过 A 到 C 电缆连接到另一个 DFP 端口、类型 USB 是否连接到另一端、 届时、另一个 DFP 端口的5V 电压是否会影响电路板的 Type C 端口功能? 该线路的连接情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5伏电压可能不是问题。

    问题是两个主机或 DFP 设备无法正常工作。

    寄存器

    大脑