This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:接口论坛

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209885/ds92lv2422-interface-forum

器件型号:DS92LV2422
主题中讨论的其他器件:DS90UB947-Q1
1.确定的 IC 是  DS92LV2422SQE/NOPB。
2.根据此数据表、未连接 I2C 线路-我们要发送显示触摸数据和触摸中断信号 -在此 IC 中可以实现吗?
3、显示屏亮度 控制 PWM 信号如何-是否可以在此串行器中发送显示屏背光控制 PWM 信号,如果有,请告知我们连接细节。
4.如果此 IC 不支持长时间触摸 I2C 和触摸中断线路传输、请建议使用支持触摸信号传输以及串行器数据的备用 IC。
5.是否有串行器和解串器可用于较长距离的 LVDS 信号传输?  如果是、请提供器件型号。
6. 建议使用哪种类型的电缆和连接器进行远距离无损传输-请提供电缆和连接器的部件号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    此设置的目标是什么? 您是否正在寻找传输视频的 LVDS SERDES 设置?

    对于 LVDS 设置、我建议使用具有 DS90UB948设置的 DS90UB947、因为这种设置可以在 SER 中获取 LVDS 输入、并在解串器中输出 LVDS。

    使用此设置、您可以覆盖更长的距离、直通显示触摸和中断数据、并通过 GPIO 发送 PWM。

    至于长距离电缆和连接器、有一些潜在的选项和设置。 DS90UB948数据表的第7.3.12.1节详细介绍了特定电缆长度下的损耗、器件的 AEQ 可以补偿的损耗以及示例设置。 以下是两张图片、其中显示了我们推荐的 STP 和同轴电缆:  

      

    您是否计划从串行器生成 PWM、还是计划通过一个 PWM?

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Kitto:

    非常感谢您的建议。  

    是的、 我正在寻找 一种 LVDS SERDES 设置来传输 视频和所有相关信号。

    • 要求的是需要增加 LVDS 信号长度、而信号中不会出现任何噪声。
    • LCD 信号源是主板- LVDS 信号目标 是 LCD 子板和显示屏-在这种情况下、显示屏将远离主板-因此、从主板到显示子板、我们需要运行冗长的显示电缆、而不会出现任何信号失真 保持最小辐射。

    下图是需要远距离传输的显示器连接器信号详细信息。

    我有以下问题、请您帮助我。

    1.是否有建议可以在不损耗的情况下实现5V/3.3V 电源和背光电源线的更远距离传输?

       DS90UB947-Q1系列中单通道/链路输出的器件型号是什么。

    3.如果设计中存在成本问题、是否有任何替代器件。

    4.是否需要将信号条件电路/中继器置于两者之间 以 进行远距离传输?

    谢谢、希望能提供帮助。

    桑托什


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    1.) 我们建议使用纯净的电源为器件供电、但我们不对远距离供电提供任何指导或建议。

    2.) DS90UB947支持单信道 FPD-link 输出、DS90UB948支持单信道 FPD-link 输入。

    3.) 如果考虑成本、可以查看 DS90UB925-Q1和 DS90UB926-Q1。 需要记住的一点是、这些解决方案的范围可能与 DS90UB947-948不同。

    4.) 据我所知、 我们对更长传输时间没有任何指导。 我们的器件通常需要满足15米的规格、但电缆质量和通道规格可能会产生影响、导致其传输距离更短或更长。

    此外、我建议为任何 PWM 信号使用外部发生器、因为我认为我们的 SERDES 系列只支持数百 Hz 以内的 PWM 信号频率。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    Ryan