This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM1676:多点应用

Guru**** 2760255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM1676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210830/sn65lvdm1676-multipoint-application

器件型号:SN65LVDM1676

大家好、

我们的客户想知道  SN65LVDM1676DGG 是否会在多点应用中工作、具体情况如下。

我们正在进行新的设计。 我们希望使用您的 SN65LVDM1676DGG。 我们的设计具有多点压降(8)、通常通过一个120欧姆单个电阻器进行端接。 此产品是否会在多点操作中运行?

我们有8个(16位)双向节点、这些节点位于同一根电缆上。 我们计划   为每个节点使用8个 SN65LVDM1676DGG。 从数据表来看、 SN65LVDM1677DGG  在16位中的每一位都有一个100欧姆的内置电阻。 这对于8个节点不起作用。 这就是我认为  SN65LVDM1676DGG  更适合的原因。 它没有内置的终端器???? 我可以选择使用的终端器。
此致、
Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    与 LVDS 相比、我们的 LVDM 产品系列将电流驱动从~3.5mA 提高到~6mA。 通过这种方式提高、SN65LVDM1676可支持多点操作、但适用于负载非常轻的总线。 驱动8个节点的能力存在一些问题、因为低负载阻抗会强制信号摆幅太小。

    另一种解决方案是 M-LVDS。 这些器件具有9至13mA 的驱动电流、专为重负载背板而设计(最多可支持32个节点)。

    此致、

    Josh