This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31-SP:辐射测试

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209933/sn55lvds31-sp-radiation-test

器件型号:SN55LVDS31-SP
主题中讨论的其他器件:SN55LVDS31

您好!

SN55LVDS31/33的产品文件夹中有辐射测试报告。 但是、没有5962Rxxx 器件型号。 只有5962-xxx。

您能告诉我为什么没有5962Rxxx 吗?

是否有针对5962Rxxx 的任何计划?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您在哪里可以看到提到的5962Rxxx 器件型号? 我们只有5962-xxx 用于 SN55LVDS31/33-SP、我们没有"R"版本

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我想如果它有辐射测试报告、可以是5962Rxxx。

    5962-xxx 平均军事部分。

    我的客户希望在卫星中采用 LVDS、但该器件仅提供5962-xxx 选项。

    我将检查该器件是否可以是5962Rxxx。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    不一定。 该器件的航天级规格(TID:150krad、SEL:110MeV)采用陶瓷封装。

    此致、

    Josh