This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:24V 电池短路

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210619/trs3232e-q1-short-to-24v-batt

器件型号:TRS3232E-Q1

能否在24V 系统中对输出进行电池短路保护? 因此、输出电压最高应受到32V 的保护。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅绝对最大额定值:±13.2V 或±25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ovidiu:

    控制台侧逻辑引脚(ROUT 和 DIN) 不受24V 或32V 短路保护。

    总线侧引脚(DOUT 和 RIN)受到+/-13.2V (DOUT)和+/-25V (RIN)保护  

    因此、总线侧接收器引脚可以承受24V 的短路-其他引脚无法承受、没有任何引脚可以处理32V 的短路。 需要对线路施加额外的保护、以便在短路时保护 IC 引脚。

    从数据表中删除了绝对最大值表作为参考:

    此致!

    帕克·道德森