请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3232E-Q1 能否在24V 系统中对输出进行电池短路保护? 因此、输出电压最高应受到32V 的保护。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
能否在24V 系统中对输出进行电池短路保护? 因此、输出电压最高应受到32V 的保护。 谢谢。
请参阅绝对最大额定值:±13.2V 或±25V
尊敬的 Ovidiu:
控制台侧逻辑引脚(ROUT 和 DIN) 不受24V 或32V 短路保护。
总线侧引脚(DOUT 和 RIN)受到+/-13.2V (DOUT)和+/-25V (RIN)保护
因此、总线侧接收器引脚可以承受24V 的短路-其他引脚无法承受、没有任何引脚可以处理32V 的短路。 需要对线路施加额外的保护、以便在短路时保护 IC 引脚。
从数据表中删除了绝对最大值表作为参考:
此致!
帕克·道德森