This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS1177:SN75ALS1177或 SN75ALS1178是否包含两个收发器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS1178, SN75ALS1177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210653/sn75als1177-does-the-sn75als1177-or-the-sn75als1178-include-two-transceivers

器件型号:SN75ALS1177
主题中讨论的其他器件:SN75ALS1178

您好、先生/女士:

我想确认以下问题

SN75ALS1177或 SN75ALS1178是否包含两个收发器、它们是否与 RS422兼容?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pohua:

    这两种器件都包含2个符合 RS-422标准的全双工收发器。

    不同之处在于 SN75ALS1177具有1个驱动使能(高电平有效)和1个接收使能(低电平有效)、可控制这两个收发器。

    然而、SN75ALS1178包含2个驱动使能引脚(高电平有效)、并且接收器一直被启用-也就是说、它们没有控制引脚。

    因此、根据您的要求、任一选项都是可行的-但它们在控制方案方面确实有所不同。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森