This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:收发器 IC 由两个不同的电源供电

Guru**** 2605965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208995/sn65c1168-transceiver-ic-powered-with-two-different-power-supply

器件型号:SN65C1168

各位专家、您好!

我有一个 DSC 卡堆叠在外设接口卡(PIC)中、这两个卡都具有公共电源5V 和 GND。 放置在 PIC 中的收发器 IC 由同样的5V 电压供电、信号通过 FRC 带状电缆连接到主板中的收发器 IC。 但在主板中、来自 PIC 的5V 电压会通过 EMI 滤波器、而且这个新的5V 和新的 GND 电压会给主板中的收发器 IC 供电。 栅极驱动器 IC 也由这个新的5V 电压供电。

1.这种连接是否会造成地面高度升高? CM 扼流圈具有0.5毫欧的直流电阻。

2.两个收发器集成电路是否有必要采用同一接地供电? 如果用5V 至5V 隔离式直流电源替换共模扼流圈,该收发器电路是否工作?  

此致  

阿诺普·库马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    是的、此系统可能具有接地电势差-扼流圈电阻+导线电阻乘以接地电流将引入接地漂移。 举个简单的例子、这可能并不反映系统的情况、而只是为了解释相关概念、如果在0.5m Ω 时、源之间具有1A 的电流、即~500uV 的偏移非常小、您可以假设可以忽略不计。

    2.否- RS-422器件无需位于同一接地层。 A/B 引脚(接收器)有一个推荐的-7V 至7V 共模范围-也就是说、接地可以 在驱动器到接收器之间有一个很大的移动、而不会出现任何问题。 输入数据信号超出 ABS 的范围即可。 不应产生数据的最大条件。 本质上、接地漂移会向数据信号添加直流电平-如果数据信号+移位不违反规格、则应该没问题。 驾驶员没有相同的共模范围额定值-但是由于它驱动的是信号、因此应该不会有那么大的问题。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果驱动器没有相同的共模电压额定值、这句话是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    在 RS-422器件中、如该器件、只有接收器引脚的额定输入共模额定值为-7V 至7V。 驱动器引脚没有此额定值。 这不是问题、因为在 RS-422系统中每个总线只应有1个驱动器-因此总线上的所有电压都应由该驱动器及其本地接地连接产生-因此驱动器上不需要共模保护-而是需要此保护 我想指出,这是一个重要的区别,但在绝大多数应用中,它实际上并不是一个问题。 输入共模额定值专门用于处理接地电势差、因此假定驱动器输出在发送信号时不会有接地电势差-但接收器可以。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。   

    此致!

    帕克·道德森