This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:RS485总线信号隔离

Guru**** 2912850 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, ISOW1432, ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209938/thvd1400-isolation-on-bus-signal-of-rs485

器件型号:THVD1400
主题中讨论的其他器件: ISOW1432ISO1430

您好、团队成员:

您能为我的支持提供知识吗?

我正在与我的客户讨论 RS485 IC、其中发生了以下问题。 THVD1400是第一种候选解决方案。

通常、逻辑信号被隔离以实现 RS485隔离(左图)。 另一方面、我们是否有方法隔离 RS485的总线信号(右图)? 您知道这种用法吗?

如果能够做到、客户可以制造更简单的系统。 请注意、每个 RS485 IC 都安装在其他 PCB 上。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-485总线中间不能插入任何隔离器。 但也有 ISO1430 (或具有集成电源的 ISOW1432)等隔离式 RS-485收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    通常、在 RS-485中使用分立式隔离器时、隔离器将位于控制器和逻辑引脚之间 、因为我不知道有任何隔离器可以处理存在的电势电压。 因此、如果要将 A 和 B 与器件的逻辑侧隔离、则需要使用隔离式 RS-485器件 https://www.ti.com/interface/rs-485-rs-422/products.html#1690=Yes& 

    如果您需要分立式隔离器、则仍需要将其置于逻辑侧。  

    请告诉我隔离式 RS-485器件是否满足应用的需求。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clements-San 和 Parker-San,

    感谢你的评分 我了解隔离 RS485总线不是通用的。

    您认为如果客户考虑信号范围、我们可以将"隔离式 LVDS 缓冲器"用作 RS458总线隔离器吗?

    在我的理解中、信号范围和速度的标准是不同的、但 LVDS 与 RS485类似。

    https://www.ti.com/isolation/isolated-interfaces/lvds/products.html

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 使用较低的电流、因此隔离器的 LVDS 输出将无法正确驱动 RS-485总线。 (如果您将整个总线更改为 LVDS、则可能有效。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saki-San,

    LVDS 和 RS-485与 Clemens 提到的不兼容、但可以将整个总线更改为 LVDS、这是您想要查看的直接总线吗?  

    此致!

    帕克·道德森