This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:本地唤醒检测问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210225/tcan4550-q1-issue-with-local-wakeup-detection

器件型号:TCAN4550-Q1

您好!

我们在项目中使用的是 TCAN4550-Q1。

在我们的项目中有2个唤醒源、一个是 CAN、另一个是 RTC。 RTC 芯片的中断连接到 TCAN4550-Q1的 WAKE 引脚。

我们可以看到 RTC 芯片在警报过期时生成下降沿信号、但我们观察到 INH 始终处于低电平。

我们将在软件中检查器件配置。

我们是否需要配置一些东西来启用 LWU 检测?

如果需要任何详细信息、请告知我们。

感谢您的观看。

此致、

Viswanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswanath:

    由于我已经通过您已向我发送附件的电子邮件直接与您讨论此问题、因此我将继续向您提供支持。

    此致、

    Jonathan