This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:从无 EEPROM 的主机加载

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200748/tusb9261-load-from-host-without-eeprom

器件型号:TUSB9261

大家好、

现在、客户正在思考连接的系统。 如果没有 EEPROM、它们可以将固件从主机(SoC)加载到 TUSB9261吗?

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    这可以与 TUSB9261配合使用、但是、我们不提供软件支持。

    我们 可提供源代码示例、让客户能够从 SoC 上传固件、但同样、源代码将不受支持。

    是否要访问它?   

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    谢谢。 是的、我的客户想要访问。

    如何导航到它?

    此致、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    我要求通过直接消息向客户发送电子邮件。  请回答、我将为他们提供 TUSB9261软件的访问权限。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    非常感谢您的全力支持。

    我再总结一下客户的处境。

    它们在其包含 TUSB9261的原型板上进行了测试。

    工作 Linux 后、SoC 会检测到 TUSB9261、但没有检测到 SATA。

    (外部 TUSB9261上无 EEPROM)

    他们如何检测其电路板上的 SATA?

    此致、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    那么这可能是一个错误代码。  正如我说过的、没有软件支持。   通常、TUSB9261的固件通过驱动程序或外部 SPI 闪存加载。  要通过该驱动程序加载固件、您可以使用 Linux 源代码、Windows 驱动程序源代码和 TUSB9260闪存烧录器-用户指南(修订版 D)(TI.com) 确定如何执行此操作。

    他们是如何尝试检测 SATA 的?  您能否发送客户正在使用的测试程序以及任何 测试日志、屏幕截图或错误消息?  

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。