This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:数字 MONB 和 MONP 分辨率

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208659/onet1151l-digital-monb-and-monp-resolution

器件型号:ONET1151L

您好!

您能否为我提供数字 BMF 和 PMF 故障寄存器阈值设置的公式?

例如、在我的设置中、我将在开环中测试以下 BMF:

BIASPOL=1 => 1/70 => Ibia=0.12mA*ADC=17.87mA

BIASC=200、MODC=0、Olena=1

当我降低 BMF 时、我会在 BMF 达到46时关闭激光、此时通过切换 ENA 可在47时再次打开激光。

如何将8位 BMF=46与通过10位 ADC 测量的 Ibias 相关联?

和 BIASC=200 SET Ibias =200*102uA=20.4mA 与测量值17.87mA 之间的差值是否正常?

在我的设置中、我还将针对闭环中的 PMF 测试以下内容:

BIASPOL=1、PDRNG=01、MODC=0、Olena=0

APC 被启用并通过调整 BIASC 被设定为1mW 激光功率

IPD=2.6uA*ADC=410.7uA

当我降低 PMF 时、我在61时遇到激光电源故障、并且能够在93时再次打开激光。

您能否为我提供用于比较两者的公式以及关断值和导通值之间巨大差异的解释?

例如、再次开启时、PMF 阈值是否由激光功率过冲触发?

谢谢

Philipp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    我假设在读取 PMF 和 BMF 时您已启用 DMONP 和 DMONB、并且 MONB 上的外部电阻器已被移除。 此外、MONPFLT 设为0。

    再来看看开环情况、您能否在读取 ADC 时告诉我们 ENA 和 DIS 引脚设置?  为了获得准确的读数、我们需要在 DIS 复位时将 ENA 置位。 我的理解是、BMF 和 PMF 应该反映已编程故障电流。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammadi、

    您是正确的 DMONP 和 DMONB 位被启用并且没有使用外部电阻器。

    MONPFLT 设置为0以使用数字版本...

    当读取 ADC……时,ENA 被设置。 因为我也会在 DDM 读取的正常操作期间执行此操作。

    DIS 引脚像在 SFP 模块插座上一样被硬件拉低、以便重新激活 I 触发 ENA。

    是的、BMF 和 PMF 应该是针对偏置电流监控器和激光功率监控器二极管电流的已设定故障电平。

    我想使用硬件来实现一个快速额外的一层眼睛安全...

    据我了解、BMF 和 PMF 都与 ADC 的运行无关?!

    因此我无需读取 ADC 就可触发这些故障?!  

    无论 ADC 设置如何降低每个值、至少我都会触发这两个错误。

    我想您在芯片结构中内置了某种比较器、一旦达到阈值就会触发。

    然而,计算阈值的公式不是像为 ADC ...

    对于 BMF、这也必须取决于光电二极管电流范围 PDRNG[1]:0设置。

    谢谢

    Philipp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    我现在正在出差。 您的理解是正确的 ADC 只是读出、不需要触发故障。 具有内部比较器、可检查和监测偏置和调制电流、然后设置故障条件。 因此、即使不读取 ADC 故障、也会设置成故障。  我已经检查了、找不到公式。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    除了数据表和参考原理图之外、您在芯片上是否有任何其他文档?

    谢谢

    Philipp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有光学模块 EVM、可以与您共享该文档。 请向我发送朋友请求、我们可以向您发送此文档。

    此致、Nasser