您好!
您能否为我提供数字 BMF 和 PMF 故障寄存器阈值设置的公式?
例如、在我的设置中、我将在开环中测试以下 BMF:
BIASPOL=1 => 1/70 => Ibia=0.12mA*ADC=17.87mA
BIASC=200、MODC=0、Olena=1
当我降低 BMF 时、我会在 BMF 达到46时关闭激光、此时通过切换 ENA 可在47时再次打开激光。
如何将8位 BMF=46与通过10位 ADC 测量的 Ibias 相关联?
和 BIASC=200 SET Ibias =200*102uA=20.4mA 与测量值17.87mA 之间的差值是否正常?
在我的设置中、我还将针对闭环中的 PMF 测试以下内容:
BIASPOL=1、PDRNG=01、MODC=0、Olena=0
APC 被启用并通过调整 BIASC 被设定为1mW 激光功率
IPD=2.6uA*ADC=410.7uA
当我降低 PMF 时、我在61时遇到激光电源故障、并且能够在93时再次打开激光。
您能否为我提供用于比较两者的公式以及关断值和导通值之间巨大差异的解释?
例如、再次开启时、PMF 阈值是否由激光功率过冲触发?
谢谢
Philipp.