This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:数据相关抖动-输出端接

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210313/onet1151l-data-dependent-jitter---output-termination

器件型号:ONET1151L

尊敬的 Mohammadi:

在采用 ONET1151L 的10.3125 Gbps SFP+应用中、我看到数据相关抖动频谱具有两个不同的高斯分布和一个基于两条线路的眼图。

当我将激光输出的去加重增加到每7个中的6个时、我可以使两个离子体在 pdf 中消失、但会付出代价、正如随附的屏幕截图所示的那样、会出现一个大的抖动频谱。

还可以看到连接了布局-激光连接很短、所有元件的尺寸均为0201尺寸、 每个迹线的 PCB 布局目标为25欧姆。

无论是移除小型缓冲器网络(82欧姆、0.4pF)、还是将串联端接电阻器从5欧姆 更改为0欧姆、都不会产生更好的直方图。

查看时间图中的各个位、似乎单个1或0位没有足够快地达到峰值。

除了输出侧驱动器去加重功能之外、是否有任何设置或建议可以加速位?

是否 IC 输出级附近的100nF 电源电容器太小?

MOD+和 MOD-之间的一个0.4pF 电容器可以像您的参考原理图显示的那样好吗?

是否有其他调节方法可以使输出级更加激进?

或许我应该承认、我的设置以前具有另一个 SFP+电气-光学连接、中间没有 CDR -因此默认抖动更高。

然而,我没有看到数据相关的频谱分离在其他 SFP+设备...

谢谢

Philipp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    我想也许.4pF 或移除它可以提供更多的带宽并对这个双频带产生影响。

    另一种想法是、研究您可能使用的峰值控制电感器。 微调或降低该值可能会有所帮助。 我可能会错,但这可能更有可能-我想。

    此致、Nasser   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰化控制电感器意味着什么? 我用四个 BLM03铁氧体磁珠在 F 指示的位置对高频进行去耦、以避免使用四个直流偏置器件产生残桩。 然后通过具有并联 Rs 的电感器实现直流偏置、从而即使在频谱范围内也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在数据表的图33中、进行眼图测试时使用了哪个测试设置?  此驱动器是通过肉眼测试驱动激光负载、还是通过连接差分探头驱动纯电阻负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    我认为这是电气的。 请向我发送朋友请求以及您的电子邮件地址、我可以将器件与光学模块之间的光学眼图及无源电路发送给您。

    此致、Nasser