This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-C 与 USB3.0

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB542, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210274/usb-c-vs-usb3-0

主题中讨论的其他器件:TUSB542HD3SS3212、HD3SS3220

大家好、  

我有一个来自客户的问题。 您可以在下面提供建议吗?

我有一个关于 USB3.0集线器和 USB-C 连接器的问题。
在 USB3.0中有3个差分对- D+和 D-;SSTX+和 SSTX-;SSRX+和 SSRX-。 在 USB-C 标准中、另外两对 RX1、RX2、TX1和 TX2。 那么、如果 USB-C 连接器用于3.0操作、是否可以在 USB-C 连接器处短接 RX1+和 RX2+(TX1-和 TX2+/-也是如此)? 这应允许以两个方向插入 USB 电缆、无需额外多路复用连接。

谢谢。此致、

会安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会安

    不需要、您必须使用有源或无源 MUX 和 CC 控制器来支持 USB Type-C 连接实现。  

    对于活动的 MUX 解决方案、可以使用 TUSB542 + TUSB32x CC 控制器系列。

    对于无源 MUX 解决方案、您可以使用 HD3SS3212 + TUSB32x CC 控制器或集成多路复用器和 CC 控制器 HD3SS3220解决方案。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我有一个跟进问题。 短路可能导致的情况? 我的客户希望避免添加另一个 IC、如果可能、我宁愿仅使用 D+和 D-。

    谢谢。

    会安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会安

    您可以短接 D+和 D-。 但对于 SSTX+/-和 SSRX+/-、不能短接它们。 必须使用 有源或无源多路复用器、因为由于短路的反射、短接它们将在5Gbps 时产生信号完整性。 将其短接也违反 USB3规范。

    谢谢

    大卫