This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:关于高电平输出电流驱动器

Guru**** 2963650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210210/sn75179b-about-high-level-output-current-driver

器件型号:SN75179B

大家好、

 

我想、602mA 的高电平输出电流驱动器是一个拼写错误。

错误:602.

正确:60.

我的理解是否正确?

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    是的-这是一个拼写错误-它应该是-60mA。

    感谢您对此的关注、我会将其作为需要进行的数据表更改进行记录。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker-San、

    感谢您的提示回复。

    此致、

    隐藏