This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:是否与10GBASE-R 协议兼容?

Guru**** 2508065 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209876/ds100br111-compatibility-with-10gbase-r-protocol

器件型号:DS100BR111
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

您好、我想问 DS100BR111转接驱动器是否适合在 SFP+端口支持10GBASE-R 接口?

10GbE 信号是 来自3U VPX 通用处理器(GPP)的10GBASE-KR 信号、它连接背板、穿过后端转换模块(RTM)并在 SFP+端口端接。 下面显示了一个粗略的方框图。  (4) 3U VPX 连接器和布线长度会导致插入损耗、但更重要的是、光纤末端的链路伙伴需要10GBASE-R (无介质指定)、但不支持 FEC 或自动协商。 我认为转接驱动器 解决方案可能合适、因为它与协议无关? 如果没有、我能想到的其他选项是使用单独的 FPGA 或-KR to SFI PHY 芯片来处理协议转换。

我真的很赞同这方面的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    DS100BR111 是适合这种情况的选择。  这将有助于补偿由于连接器和通道长度而产生的插入损耗。  但是、如果您认为可能需要额外的信号调节、则也可以考虑 DS110DF111。  由于这是一种重定时器、因此具有更高级的信号调节功能。  但是、由于重定时器具有非线性信号链、因此必须禁用链路训练。

    您可以考虑对器件以及通道和连接器模型运行 IBIS-AMI 仿真、以便为您的设计增添信心。  此外、如果关注 DS110DF111、则可以设计一个支持 DS100BR111和 DS110DF111的插座、方法是使用特定于每个器件的一些零欧姆电阻器和无源器件。

    谢谢。
    德鲁