This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:DS15BA101

Guru**** 2988080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209197/ds15ba101-ds15ba101

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件: DS15EA101

您好!

我想通过 SGMII 1.25G 连接两个器件、电压电平不同、如下所示:

TX 端:器件1发射范围是225 - 525mvp-p 至器件2接收范围500 - 2400mvp-p

RX 侧:器件2传输范围370 - 2200mv 至器件1接收范围100-600mvp-p

请帮助我选择正确的器件型号。

如果我需要计算任何电阻器 RVO、您有公式吗? 或者、您也可以向我发送我应该使用的 RVO。

由于这些值是典型值,您可以承诺的+/-容差是多少?

谢谢、NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出幅值与 RVO 是线性的、并且与输出幅值间接成正比。 建议的最大输出振幅为800mV (RVO=487 Ω)、最小输出电压为300mV (RVO=1100mV)。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 侧: 缓冲器输入: 100-2200mv PTP (良好)->缓冲器输出:800mV PTP -在这一侧我可以使用 DS15BA101

    RX 侧: 缓冲器输入: 100-2200mv PTP (良好)->缓冲器输出:800mV PTP  (过高、但缓冲器输出可通过 控制电阻 RVO 降低。  "输出电压电平由 RVO 引脚和 VCC 之间连接的 RVO 电阻器的值控制")-在这一侧、我可以使用 DS15E101

    请审核和批准、以及您建议使用的 RVO 的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    很抱歉、因为我刚刚注意到我的商品出了问题。

    您的理解是正确的。 具体公式如下:  

    单位:Vod (以伏特计)和 R in K-Ohm

    VOD =-0.815*R + 1.197

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    那么、在 TX 中、我需要使用 DS15BA101、对于 RX DS15EA101、对吗? 它是不是不同的组件、我需要订购两个不同的目录编号?

    2.这个方程式没有考虑到 VCC(器件的工作电压)-可以吗?

    谢谢、NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    是的、您回答正确。 您需要对 TX 使用 BA101、对 RX 使用 EA101。

    正确、这不考虑 VCC。 不过、我不期望有太大的变化。

    此致、Nasser