This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:10.3125Gbps 数据速率的抖动值

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209832/ds250df810-jitter-value-for-10-3125-gbps-data-rate

器件型号:DS250DF810

您好!

是否存在10.3125Gbps 数据速率对应的器件特征数据? 我对以下参数感兴趣:  

JTJ 输出总抖动(TJ)

JRJ 输出随机抖动(RJ)

特别是对于 JTJ:它是保持在0.17UI 还是相应地降低数据速率?  

谢谢!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    根据一些内部测量、我预计 TJ 会降低。

    具体而言、观察到10.3125 Gbps、PRBS11、1E-15、TJ = 0.10 UI、RJ = 0.004 UI。

    谢谢。

    德鲁