This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:输入和输出上具有不同的 PU

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199625/ts3usb30e-different-pus-on-input-and-output

器件型号:TS3USB30E

嗨、

我们使用此开关和 I2C 信号将其连接到两个不同的摄像头。

输入 I2C 信号被上拉至3.3V、而摄像头需要1.8V 电压。

我想知道输入和输出是否具有缓冲功能、是否允许将具有 PU 的输出连接到1.8V、如下面的图片所示、或者是否需要电平转换器?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在引脚3和5上放置交流电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我不确定这将会有何帮助、您能详细说明一下吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    不确定这是如何工作的、我模拟了一个抑制电路、如果电容小于1mF、信号看起来会很差、此外还有一个下冲可能会影响 I2C 信号

    了解更多详细信息。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看设计人员

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了