This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:我们的 CAN 驱动器(例如 TCAN1051-Q1)是电压模式驱动器还是电流模式驱动器?

Guru**** 2546750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209515/tcan1051-q1-our-can-driver-e-g-tcan1051-q1-is-voltage-mode-or-current-mode-driver

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1057A-Q1

 大家好、

只是想快速检查一下我们的 CAN 驱动程序(例如 TCAN1051-Q1)是电压模式驱动器还是电流模式驱动器?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    较新的器件是 TCAN1057A-Q1、代替 TCAN1051-Q1。

    我不是100%确定你所说的问题是什么意思。 CAN 驱动器是差分驱动器、但它们在发生短路事件时具有电流限制功能。 您将在电气特性中看到这些电路、例如不同条件下的"差分输出电压"或短路/故障条件下的"短路稳态输出电流"。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    是有一个恒定电压源来驱动 CANH/L 输出、还是有一个恒定电流源来驱动 CANH/L 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

    有任何有关该问题的反馈吗? 如果是电流模式、电流源值是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

     在进行驱动以创建差分信号时、CAN 驱动器使用 GND 和 VCC 作为基准、而驱动器电流限制为250mA。 在标准应用中、电流限制起作用的情况并不常见。

    此致!

    Danny