This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543APWR

Guru**** 2929330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210152/tca9543a-tca9543apwr

器件型号:TCA9543A

大家好、

我计划 在设计中使用器件 TCA9543APWR。

查询是否必须连接中断引脚?

我的兴趣是将 I2C 总线共享给具有相同地址的从器件。

这个中断是强制的吗?

我很高兴有任何意见。

此致、

Manikandan Ramasamy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断输入不得悬空;只需将其连接到 VCC 即可。 中断输出可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    这里清楚了-中断输入需要处于有效状态、而中断输出可以保持开路、因为它是开漏配置。 另请参阅此 常见问题解答 以了解更多信息。

    此致、

    插孔