This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:SN7149不兼容问题

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207656/sn75dp149-sn7149-incompatibility-problem

器件型号:SN75DP149

1.如果一体机可以与 NVDIA GeForce RTX4000显卡配合使用,并且连接了某些显示器,则热交换后屏幕可能会出现分裂。

2.  当 显示 ASUS PA279进入待机睡眠状态时,产品显示屏不会使用匹配的信号源 Macbook Pro2014自动唤醒图像。

3.图像显示不完整, 分辨率为1080@60Hz/720@60Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否以 Allegro 格式分享您的 DP149原理图和布局?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此产品已进行大规模生产,但只有在使用 NVDIA GeForce RTX4000设备时才会出现此问题。  工厂表单系统是否可能影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此产品已进行大规模生产,但只有在使用 NVDIA GeForce RTX4000设备时才会出现此问题。  工厂表单系统是否可能影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP149有一个可复位 DP149的 OE 引脚。 如果您在插入 RTX4000后复位 DP149、是否能够看到问题已解决?

    您是否还可以测量 DP149时钟输出并确保时钟频率正确?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是布局。

    e2e.ti.com/.../WM_5F00_DPH_2D00_6FT_5F00_20221208.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果切换 DP149 OE 引脚、是否可以解决该问题?

    您是否有办法测量工作模式和非工作模式下的时钟和数据输出?

    谢谢

    大卫